This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:原理图检查

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164330/tps23751-schematic-check

器件型号:TPS23751

你(们)好  

您能否帮助检查 TPS23751原理图以及任何需要调整的问题  

e2e.ti.com/.../5545.TPS23751.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gareth OU、

    感谢您与我们联系!  

    当然、我们将在本周三之前检查您的原理图并向您发送反馈。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gareth OU、

    请查找我们的意见。 我们主要检查了04。 PoE PD、而对于03和05、我们只能大致了解一下。 如有任何疑问、请告知我们。   

    仅供确认:“/N”是否指未组装?

    初级侧 NMOS 的额定电流对于25.5W 的输出功率可能过高。 根据我们的工具、估算的均方根电流为1.1A。 建议使用5A Ta 或更低额定电流的器件、以减少开关损耗。

    我假设 R43和 C50用于输出电压误差放大器延迟。 需要添加两个二极管来激活延迟时间(较低的二极管用于启动延迟、较高的二极管用于在关闭时放电)。 您可以参阅 TPS23751EVM。

     

    4. CTL 引脚在反馈环路中正常连接。 似乎我没有找到它的连接点。

    可进一步增加 VC 的电容。 考虑到10uF 0603陶瓷电容直流偏置、C21&C52的等效电容可假设为6uF、启动拉电流为1.1mA 至2.1mA。 在8.9V 启动阈值电压下、启动延迟约为25.4ms 至48.5ms。 而较短的键合25.4ms 与浪涌延迟相比可能太快。 因此、VC 的电容可以加倍。

    6.在电源转换器的输入端,最好添加一些陶瓷电容器(~1uF)。 C19可以是一个良好的直流链路电容器、用于稳定直流部分的输入电压。 一些附加电容器(通常为 ESL 和 ESR 较小的陶瓷电容器)也用作去耦电容器。 去耦电容器的位置在布局中也很重要。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    1./N 未上传

    2.如何处理 BSC093N15NS5? 或提出其他建议

    e2e.ti.com/.../4375.TPS23751_5F00_20201214.pdf

    原理图修改如下

    e2e.ti.com/.../2727.TPS23751.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gareth OU、

    感谢您的更新!

    BSC093N15NS5的输出电容(604pF)甚至高于 MTE011N15RH8-0-T6-G (276pF)。  可 在额定功率下考虑具有~100pF 输出电容的 SI4848DY-T1-E3或 FDMS86250。

    顺便提一下您所附的"4375.TPS23751_20201214.pdf"、 您是否还需要原理图 审阅或它是产品?

    此致、  

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    如何使用 SPR60N15SV-C

    SPR60N15SV-C (PR-8PP) N 通道(R、C、VB)(secosgmbh.com)

    2.4375是错误的链接、请忽略

     原理图修改如下

    2727.TPS23751.pdf

    4.您能不能帮助确认放置是否有注释

    e2e.ti.com/.../TPS3751-placemant.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的更新!

    SPR60N15SV-C 对我来说很好。

    对于 PoE 器件的放置、我可以看到、如果某些组件可以放置在底层、反激式转换器的输入侧(PRI 紫色线)的电源环路可能会进一步缩短。 其次、为了考虑噪声、尝试使反馈线路(FB 蓝色线路)不穿过电源环路。  

    我还附上了 PD 布局的检查列表。 希望它能帮助你!

    e2e.ti.com/.../PoE-Layout-Check-LIst.xlsx

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您的更新。

    由于很难知道每个多边形/线迹的网,因此图层审阅有时对我们来说很难准确和高效。

    请使用随附的布局审阅说明、希望它能帮助您进行审阅。  

    e2e.ti.com/.../8611.PoE-Layout-Check-LIst.xlsx

    2023年1月17日更新:  我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang