This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:EN 接受 CMOS 3.3V 输入?

Guru**** 2524810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168936/tpsm846c23-en-accepts-cmos-3-3v-input

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPSM846C24SN74LVC2G07

大家好、

我只想快速仔细检查 EN 引脚的输入接口。

EN 引脚是否接受3.3V CMOS 输入?

此致、

Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPSM846C24的 EN 引脚具有  大于0.8V 的高到低阈值、以及小于1.3V 的低到高阈值、典型迟滞为170mV、最大额定电压为7V。   它与1.8V、2.5V、3.3V 和5V CMOS 推挽逻辑电平兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    我认为 TPSM846C24不兼容 CMOS 推挽逻辑。

    在 下面的线程中、您提到 EN 引脚具有到 BP6的弱上拉电阻。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011444/tpsm846c24-no-output-in-parallel-mode

    我的客户尝试使用1.8V LDO 输出启用 TPSM846C24、然后 LDO 输出电压稳定至~3.5V。

    我认为集电极开路/漏极输入是强制性的、CMOS 逻辑不可用于控制此器件。

    我的客户 在 LDO 输出端添加了一个晶体管以解决该问题。 晶体管上拉至 BP3。

    此权变措施是否正常?

    (客户还尝试添加集电极开路缓冲器 SN74LVC2G07、但它不符合序列要求。)

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我相信我不会在这里遵循您的方法。

    您描述了如何使用1.8V LDO 输出驱动 EN 引脚。  它们是否直接将1.8V LDO 连接到使能引脚、而在1.8V LDO 上除了使能引脚上没有其他负载、从而使 EN 上的10μA Ω 上拉电阻器将 LDO 驱动到负负载条件?

    如果驱动逻辑存在内部10μA μ A (最大值)使能上拉电阻问题、则在使能引脚上添加50 100kΩ EN 至 AGND 负载电阻器将防止使能引脚上的上拉电流对1.8V 电源进行反馈。  这通常不是问题、因为为推挽驱动器供电的1.8V 电压轨在没有添加 EN 至 AGND 电阻器的情况下通常具有超过10μA Ω 的负载。