This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:器件工作@480Mbps 而非10G。

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168624/tps65983b-device-working-480mbps-instead-of-10g

器件型号:TPS65983B

您好!  

TI 客户之一设计了基于 Tahini Creek 的产品。 但没有如下显示端口、以支持 TBT 和 USB 主机。 我们同时运行 PCIe 和 Porte of TR。

 

 

 

我们在以下条件下发现了下行显示功能测试的一个 GRL 测试失败。 但在使用 DP1.4显示监视器时未发现任何故障。 仅看到以下三星显示器的问题。

  1. 将 DUT 连接到 TBT 主机、然后将 Samsung S27A800U 连接到 DUT–PASS 的 DFP (两个显示屏都工作正常、而 Porte 在10G 速率下工作正常)。
  2. 先将 Samsung 显示器连接到 DUT 的 DFP 端口、然后将 DUT 连接到 Thunderbolt 主机–Porte 只能以480Mbps 而非10G 的速率运行。
  3. 将监视器和 DUT 连接到 TBT 主机和冷启动–Porte 只能以480Mbps 而非10G 的速率运行。

 

当我们将 TI PD FW 替换为 Tapex Creek 参考 FW 时,我们可以通过该测试,但由于 TI FW 不支持 USB 主机,我们无法将 Tapex TI FW 用于我们的产品。 已连接故障和通过案例的 PD 日志。 请帮助查看该文档、并告知我们是否需要修改 PD FW

e2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-with-Monitor_5F00_failing_2D00_20221107.csve2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-with-Monitor_5F00_passing_2D00_20221107.csve2e.ti.com/.../Tetris-PRO-TI-bin-Configuration-Setting_5F00_20220802_5B00_3_5D00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    感谢您与 E2E 联系!

    在这种情况下、是否遵循了英特尔参考设计、或者是否对设计进行了更改?

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    关于 Tahini 参考设计: 我们使用两个 PCIe 通道,端口 E,但不使用 JHL7440的 DP 端口。

    谢谢、

    Shanmukhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmukhi、

    感谢您的澄清!

    我将 与一名员工联系、并尝试在星期四之前向您提供最新信息!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin。 只是为了阐明 PCIe 和 Porte 的两个通道需要在 TBT 模式下同时处于活动状态。 我们还尝试联系您的台湾团队、但他们似乎没有提供任何回复。 您能帮您推动台湾团队吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmukhi、

    您想在台湾联系哪个团队?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您对此问题有什么建议吗?

    谢谢、

    Shanmukhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmukhi、  

    我正就此问题与 FW 团队跟进。

    同时、您是否有其他任何其他格式的日志记录?

    提供的.csv 文件上有很多事务。 您能否指出问题发生在哪里?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shanmukhi、  

    这里是另一个快速跟进、您能不能在工作和非工作情况下为我提供脊与 Ace 之间的一些 I2C 日志流量?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevn、

    我具有.ccgx3格式。 可以吗?

    谢谢、

    Shanmukhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmukhi、

    还可以!

    请告诉我何时可以与我共享 i2c 和 PD 日志。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DFP-with-Monitor-failing.ccgx3e2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-failing.ccgx3e2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-passing.ccgx3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_83B_5F00_I2C_5F00_LOG.zip

    I2C 日志:  

    过程1:首先将主机链接到 DUT、然后链接到 MDFP 监视器:           通过

    过程2:首先链接 MDFP 监视器、然后将主机链接到 DUT:          NG (通过 HUB 连接的 Porte 上的外围设备仅在 U2上工作)

    过程3:将 MDFP 监视器和 DUT 连接在一起、冷启动:       NG (通过 HUB 连接的 Porte 上的外围设备仅在 U2上工作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmukhi、

    感谢您提供这些文件!

    我们可以在明天回顾这些内容。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暂时解决这个问题、因为我们要离线处理这个问题!