您好!
TI 客户之一设计了基于 Tahini Creek 的产品。 但没有如下显示端口、以支持 TBT 和 USB 主机。 我们同时运行 PCIe 和 Porte of TR。
我们在以下条件下发现了下行显示功能测试的一个 GRL 测试失败。 但在使用 DP1.4显示监视器时未发现任何故障。 仅看到以下三星显示器的问题。
- 将 DUT 连接到 TBT 主机、然后将 Samsung S27A800U 连接到 DUT–PASS 的 DFP (两个显示屏都工作正常、而 Porte 在10G 速率下工作正常)。
- 先将 Samsung 显示器连接到 DUT 的 DFP 端口、然后将 DUT 连接到 Thunderbolt 主机–Porte 只能以480Mbps 而非10G 的速率运行。
- 将监视器和 DUT 连接到 TBT 主机和冷启动–Porte 只能以480Mbps 而非10G 的速率运行。
当我们将 TI PD FW 替换为 Tapex Creek 参考 FW 时,我们可以通过该测试,但由于 TI FW 不支持 USB 主机,我们无法将 Tapex TI FW 用于我们的产品。 已连接故障和通过案例的 PD 日志。 请帮助查看该文档、并告知我们是否需要修改 PD FW
e2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-with-Monitor_5F00_failing_2D00_20221107.csve2e.ti.com/.../UFP-_2600_-DFP-with-Monitor_5F00_passing_2D00_20221107.csve2e.ti.com/.../Tetris-PRO-TI-bin-Configuration-Setting_5F00_20220802_5B00_3_5D00_.pptx