This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65563A:SW 和 GND 之间存在内部短路

Guru**** 2562660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158027/tps65563a-internal-short-between-sw-and-gnd

器件型号:TPS65563A

我们的电路板设计用于使用 TPS65563ARGTR 切换1:10.2升压变压器。

但是、由于安装错误、变压器的方向反转180度、当变压器以10.2:1的速度供电时、IC 出现故障。

卸下组件并进行检查后、SW 引脚与 GND 之间似乎存在短路。

在这种情况下、可能的原因是什么?

该 IC 由3.3V 电源供电、在变压器升压之前使用9V 电源。

I_PEAK 将3.3V 除以82kΩ μ V 和10kΩ μ V、因此它包含大约0.36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Kishimoto –我们这个问题的专家目前正在庆祝中国黄金周假期、他们下周将对您做出回应– Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave-San、
    感谢 你的答复。
    我 期待 下周的答复。
    此致、
    Kishimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishimoto、

    您是否尝试在新电路板上安装正确方向的变压器、以查看是否仍然存在短路问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUting-San、您好!

    已尝试。
    如果变压器从一开始就安装在方向正确的新电路板上、则不会短路、也不会发生故障。
    如果变压器即使以反向方向开始开关一次、它也会在 IC 的 SW 和 GND 之间短路、除非更换 IC、否则电路板将无法工作。
    这次是组件安装公司的错误、但为了进行风险分析、我想知道变压器朝向相反方向时 SW-GND 短路的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishimoto、

    如果 变压器朝向相反的方向、我认为 PS65563A 的 SW 通过变压器接地、这会因浪涌电流而损坏 SW 节点。 如果您可以帮助提供 此变压器的器件型号、我们可以清楚地确定此问题。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUting-San、您好!

    您的回复。
    我看到、反向变压器并不意味着电压降低十分之一、而是意味着浪涌电流会导致它发生故障。
    变压器的器件型号是 TDK 制造的 ATB322524-0110。
    很抱歉、我缺乏相关知识、但我希望能提供更多帮助。

    BR、
    Kishimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuma-San、

    数据表第9页提到、初级侧的泄漏电感应尽可能小、以避免出现大电压尖峰。

    如果您反转变压器、这意味着泄漏电感会增加。 因此、大电压尖峰可能会损坏 SW 内部 FET。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、
    非常感谢您的回复。
    我现在明白了。
    我将在将来注意实施错误。

    BR、
    Kishimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuma、

    感谢您的确认。 我将关闭此主题、如果您有更多问题、 请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    BR

    Patrick