This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:内部集成 MOSFET 的 EN 阈值和耐受电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171386/tps82130-en-threshold-and-withstand-voltage-of-internal-integrated-mosfet

器件型号:TPS82130

大家好、

客户咨询了以下两个有关 TPS82130的问题。 您能帮我回答他的问题吗?

问题:

  1. 是否可以降低 EN 引脚的高电平输入电压和低电平输入电压阈值?
  2. 内部集成 MOSFET 的耐受电压是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已经用电子邮件回复了。

    不可以、EN 引脚高/低阈值不能更改、因为它是由内部芯片设计的。

    2.内部 MOSFET 的最大绝对耐受电压为20V。

    谢谢、

    我将关闭此帖子。 如果您有其他问题、请发送电子邮件给我。

    Nancy