This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:将监测计与微控制器配合使用

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171279/bq27320-use-gauge-with-microcontroller

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我使用 BQ27320来监控电池的 SOC。 我的设备有一个 PIC24微控制器。 我已经使用 EV 电路板和 BQStudio 配置并测试了监测计、并将设置导出到黄金文件中。 我现在尝试将这些导出的设置与安装在 PCB 上的监测计一起使用。  

Golden File 是一个"Flash Stream"文件。 我的问题是、我不知道如何使用该文件、因此微控制器会读取该文件并更新监测计中的寄存器。 我看到有一个"闪存流解析器"、但我不知道这是不是一种方法、现在我也不知道如何使用它。

可以有人帮我解决这个问题吗? 如果您认为会更快、我可以参加 WebEx 会议。

非常感谢您的支持。