This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS74A7

Guru**** 2664545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7

器件型号:TPS7A47

你(们)好

我的问题与 TPS7A4700、数据表修订版 SBVS204F 有关。 除了以下故障--> Vin/Ven = 3V 时的总体精度和电流限制外,我将使大多数直流参数通过测试。 如果 Vin/Ven 增加至~8V、则两项测试均通过。 这已经在 ATE 和工作台设置上进行了验证。

有什么想法会导致这些失败?


谢谢、

Joey

                                                                                   下限    结果    上限   状态

1 5 1 COLOW_CORETIN_VOUT VIN=3V IO=0mA                                              1.365000 V  1.400656  1.435000 V  导通
1 5 2 COLOW_COREMERTICTIC值 VIN=3V IO=0mA                                                   -2.500000 % -0.046842  2.500000 %  通过
1 5 3 POLICE_INCOILINS_INCODETY VOUT VIN=35V IO=0mA                                              1.365000 V  1.402013  1.435000 V  Pass
1 5 4 COLOW_CORETIN=35V IO=0mA                                                   -2.500000 %-0.143774  2.500000 % 通过
1 5 5 COLOOR_INCEDICTIONVOUT VIN=3V IO=1A                                                1.365000 V  0.002806  1.435000 V  故障   <---
1 5 6 COLOW_CORETIN=3V IO=1A                                                     -2.500000 % 99.799601  2.500000 %失败   率<---
1 5 7 POIN_INCORETICIESS_VOUT VIN=35V IO=1A                                                1.365000 V  1.396264  1.435000 V Pass
1 5 8 COLOW_CORETIN=35V IO=1A                                                     -2.500000 % 0.266875  2.500000 %通过
1 10 1 CURRENT_LIMIT ICL                                                                  1.000000 A  0.388500  2.000000 A 故障   <--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    我对器件上的测试失败有几个问题。

    第一个问题是您在哪里感应 VIN? 此器件包含 UVLO 电路。 如果在所有失败测试中都发生了显著的负载电流、则器件引脚上的电压可能会明显小于馈入的电压。 如果未仔细测量该电压、则可能会将其推至关断状态、这将解释以下所有测试故障、以及在施加8V 的更高 VIN 后这些故障会通过的原因。

    您是否运行过其他器件?

    这是在所有测试的器件上看到的、还是仅在这个器件上看到的?

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7 ]1 5 COURL_INT=3V IO=1A                                                1.365000 V  0.002806  1.435000 V  故障[/报价]

    器件未达到此处的规格、器件根本未进行调节。 这似乎是电流限制踢进、热关断、UVLO 或器件损坏。

    您无法让器件在施加1A 负载的情况下以 VIN = 3V 的电压运行? 它在整个测试过程中保持禁用状态?

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7 ]1 5 6个整体精度 VIN=3V IO=1A                                                     -2.500000 % 99.799601  2.500000 %故障 [/报价]

    具有100%差分似乎器件甚至不能正常工作、而不仅仅是未通过精度测试。 是否将其与适当的值进行比较? 如果这是设定的输出电压%、则偏差为0.2004-%是合理的。 如果它使用来自上述1 5 5条件的接近0V、则器件不可操作、因此其精度不会在线。

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7 ]1 10 1 CURRENT_LIMIT ICL                                                                  1.000000 A  0.388500  2.000000 A[/报价]

    此器件采用砖墙 CL 测试。 这意味着、无论发生什么情况、1.0A 至少应在输出电流限制条件下流动。 这个较低的值可能是由于器件未进入电流限制、或者更有可能器件未加电到足以提供运行的程度。 电流将保持高电平、但 VOUT 应开始流向储罐。 这是短路 CL 测试吗?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的回答..

    您在哪里感应 VIN?   并测量 Vin = 3V Ven=3V

    您是否运行过其他器件?   是的、四个器件

    这是在所有测试的器件上看到的、还是仅在这个器件上看到的?   是的、所有器件

    您无法让器件在施加1A 负载的情况下以 VIN = 3V 的电压运行? 它在整个测试过程中保持禁用状态?  是的、它未在 VIN 3V 1A 上进行调节、但在35V 1A 上进行调节。  在 VIN 3V 时、可调节的最高电流为~150mA

    这是短路 CL 测试吗?  是的,将输出强制为 Vo=.9*Vo(nom.  0.9*1.4V=1.26v

     

    谢谢、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个问题-  

    1A 的负载是否可以连续施加或是否需要脉冲?

     规格第5页的"将散热焊盘连接到大面积接地平面"有多重要?  是否绝对需要执行此操作才能实现功能。 故障发生在室温下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7/4389336 #4389336] 规范第5页中的"将散热焊盘连接到大面积接地层"有多重要?  是否绝对需要执行此操作才能实现功能。 故障发生在室温下。[/quot]

    这是一个重要规格、因为这样做将对器件的热性能产生重大影响。 此外、通过悬空使用导电芯片连接方式连接到 GND 的散热焊盘、您可以悬空 GND 的一部分、该部分可以根据外部源的 EMI 来改变电压。 这可能会导致错误和不当操作、但我不认为这基本上是您测试的问题、因为如果仅仅是热问题、35V = VIN 的性能会更差。

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7/4389336 #438936"]是否可以连续应用1A 的负载或是否需要脉冲?

    只要不受热限制、该器件就可以连续提供1A 负载。

    [引用 userid="540584" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166673/tps7a47-tps74a7/4389292 #4389292)]是的,它不是在3V 1A 的输入电压下进行调节,而是在35V 1A 的电压下进行调节。  在3V 输入电压下、可调节的最高电流为~150mA[/quot]

    这是一个问题、就好像您在器件引脚上感应并且您看到3V、器件应该能够在 VIN=3V 时调节1A 的负载。 我将需要进行一些基准测试、以根据您看到的测试来查看此器件的限制是否不正确。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我期待您的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    首先、我能否要求您提供设置的原理图、另外、我能否要求您提供有关测试顺序的信息?

    我已经与负责该器件的测试工程师和团队中的一些其他成员进行了交谈。 众所周知、该器件尤其对电感敏感。 输出电容器是否靠近器件? 器件的输入或输出端是否存在大电感? 电感可能会导致该器件变得不稳定、并且在输入电压最低的情况下、高电流的不稳定可能会使 LDO 进入 UVLO 状态、从而完全关闭该器件、从而导致您看到的低输出电压。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是原理图和测试代码。 电容器靠近插座下方的器件。 就电感而言、这是我必须研究的东西。

    /cfs-file/__key/communityserver-components-multipleuploadfilemanager/829aa80a_2D00_ef8b_2D00_4e5a_2D00_9f71_2D00_a00256cbd0db-540584-complete/TPS7A4700.pds

    hw.relay->open (pin_group.all_Relays);
    UF.Timer.Delay (10ms);

    hw.vi->set_dc (pin_group.out_、0.0、5.0、-1000e-3、2000e-3);

    UF.Timer.Delay (10ms);

    hw.vi->measure_voltage (pin.out_S、VOUT_1A、10e-3);

    hw.vi->set_dc (pin_group.out_、5.0、0e-3);
    UF.Timer.Delay (10ms);

    VOUT_NOMACC_1A =((1.4 - VOUT_1A)/1.4)*100;

    smartDatalog (VOUT_1A、POWER_UNIT、5、PIN.OUT_S、datalog_AVG);
    smartDatalog (VOUT_NOMACC_1A、POWER_UNIT、6、PIN.OUT_S、DATALOG_AVG);

    谢谢、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    非常感谢您的观看。

    我有一个问题、如果您仅将 VIN 提高到8V、或仅将 EN 提高到8V、器件是否正常工作? 在哪种情况下?

    我向我们的测试团队展示了这一点、下面是一些提出的问题。

    set_dc 命令中的参数是什么? 这些电压、时间、电流还是其他东西? 1000e-3特别令人感兴趣。

    这些是全新器件吗? 还是从其他应用中重复使用它们?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题、如果您仅将 VIN 提高到8V、或仅将 EN 提高到8V、器件是否正常工作? 在哪种情况下?   仅 VIN

    set_dc 命令中的参数是什么?  SET_DC (电压、电压范围、电流、电流范围)

    这些是全新器件吗? 还是从其他应用中重复使用它们?  

    这些是全新器件。  是否有可通过 TI 购买的器件? 该网站指示无可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    因此、这是器件不在输入电压规格的下端运行的问题、因为提升使能端没有影响、只能提高 VIN。 此时、您的设置没有明显问题、并且器件似乎未按我们的预期工作、如果在运输和处理过程中发生损坏、则可能会通过高 ESD 放电导致故障。 我认为我们可以继续前进、以便我们的团队 能够掌握这些器件、并对其进行测试、以了解它们的行为方式/原因。

    此链接包括如何开始退货流程。

    对于库存、我可以联系我们的一位产品营销工程师、他们对我们器件的电源线非常了解。 我发现 TI.com 上有超过2k 的器件

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的帮助。  此时、我想订购新器件。 您能否向我发送上面显示库存的页面的链接?  我被指示的那个表示零件缺货。

    谢谢、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    我从产品页面中抓取了屏幕截图。 登录后、我会看到器件数量。

    https://www.ti.com/product/TPS7A47?login-check=true#order-quality

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击链接时我会看到这一点-缺货。 您能否确认是否有器件可供我使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我成功获得了新的零件、并取得了更好的成功。 我唯一失败的测试是125C、室温和冷通温度下的总体精度35V/1A。 我能够在~750mA (125C)下通过测试。  在这些条件下、电流能否降额?

    谢谢、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    似乎限制了在低库存器件上购买产品、如果您需要更多器件、您可以给我发送电子邮件、我可以向您指出我们的 PME 之一、或者尝试根据订单大小直接帮助您获取一些产品。

    至于您的第二个问题、这是在两个 VIN 条件下吗? 当通过器件推送这么高的电流时、热关断很可能会生效、并且由于芯片上的高功率耗散、会导致错误的读数。 该器件在整个温度范围内的额定工作电流为1A、并在以该额定电流运行之前进行了测试。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅在35V/1A 通过3V/1A 时发生。