This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175原理图审阅

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167221/lm5175-schematic-review-for-lm5175

器件型号:LM5175

我们已开发出采用 LM5175PWP 的降压/升压原理图。

输入范围:10V 至20V

输出:12V、8A。

需要支持才能查看原理图以实现任何校正

感谢您的支持。

Vasue2e.ti.com/.../3808.LM5175-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我将在接下来的2-3天内查看您的原理图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    对原理图的一些注释:

    • Rsense 真的很小-有原因吗?
    • 斜率电容太大
    • 相补角也非常低。

    请使用快速入门计算器(可在产品页面上找到)-检查设计并调整参数

    https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    此致、

     Stefanb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefanb、

    感谢您的评论输入, 我们计算出的感应电阻为5m Ω,在编辑时 ,我们犯了一个错误,并放置了0.5 m Ω。  我们更正了相同的/

    我们在评估板原理图中使用的斜率电容器,我们将在测试期间纠正它。

    谢谢

    此致

    瓦苏