请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61023 您好的支持团队、
我知道、当 VIN > VOUT 时、会出现直通模式。

我在以下条件下使用 TPS61023。
・VIN = 3V
・VOUT 设置= 4.8V
此时、如果在外部对 VOUT 施加5V 电压、它是否会进入直通模式?

此致、
DIE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nathan、
感谢你的答复。
下面的 Satoshi 的 TPS61023使用情况是否会进入直通模式?
e2e.ti.com/.../tps61023-solution-for-usb-and-aa-battery-2
此致、
DIE-K