This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:TPS24751

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170640/tps24751-tps24751

器件型号:TPS24751

 为 TPS24751加电后、最小值是多少 当 POR 电路开始初始化芯片并且启动周期准备就绪时、VCC 电压是多少?

数据表显示、POR 在 VCC 超过+1.5V、但 VCC 工作电压范围为+2.5V 至+18V 后启动。

您能向我解释一下吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我将在本周中回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    偏置内部电路所需的最小 VCC 为1.5V、但在该电压下、您不能期望器件具有完整功能。 但器件的完整功能需要 VCC 高于2.5V。

    此致

    Kunal Goel