This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50 AFE 的检测精度

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171006/bq40z50-r1-detection-accuracy-of-the-afe-of-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好工程师:

     我想知道 BQ40Z50,AFE 的检测精度我将过载保护设置为 A5(RSNS=0),合金电阻、电流采样电阻为2m Ω,

,。、应在11.1A μ A 时对其进行保护、但实际保护值达到11.4A μ A

    期待  您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoqing、

    您可以在数据表中找到所有与硬件相关的规格、AFE 阈值是相当大的误差、在修整后为+/- 5%。

    本节 第7.31节"电气特性:OCD、SCC、SCD1、SCD2电流保护阈值"

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

      很高兴收到您的消息!您的回复对我很有帮助。

       "后修整"和"修整"的含义是什么? 这是一项行动吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoqing、

    我们的所有器件均已使用标准设置进行了修整、如果您修改了默认设置、则应预期在保护条件下出现大约5-10%的误差。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好工程师,

    您能告诉我们默认设置是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quoqing、

    预加载到监测计的值是默认值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,对我很有帮助!