This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:预偏置 S3、VDD 斜升前5个输入

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171121/tps51206-pre-biased-s3-5-inputs-before-vdd-ramp-up

器件型号:TPS51206

您好!

在系统中、VDD 电源轨在 S3、5被外部驱动(<2V)后升高。
是否有用于这些 VDD 输入(ESD 或其他)的内部钳位二极管?
我在数据表中没有看到这种限制。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Chris 已经发送了有关此问题的电子邮件、我们将离线解决此问题。

    此致

    Yihe