This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:TJ 估算

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170022/lmr51430-tj-estimation

器件型号:LMR51430

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1.  对于 SOT-23-THIN 等小型封装、Tj 的最佳估算方法是什么? 以下应用手册是否仍适用于此案例? 如果更好的估算方法、您能给我建议吗?

https://www.ti.com/lit/an/sbva025/sbva025.pdf

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 可以很好的估算 Tj。

    此外、使用 热像仪对 EVM 进行评估可能会提供额外的见解、因为外壳非常薄小巧、外壳顶部温度非常接近结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的评论。 您能否就以下其他客户问题提供意见?

    问题2. 对于 webench Tj 估算、什么是热条件、例如 GND 模式、过孔数、层数等?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    本会针对产品的 EVM 对其进行分析。

    请查看下面 EVM UG 中的堆叠

    www.ti.com/.../sluuch0.pdf