This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932EVM:UK 符合性声明/UKCA

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167881/tps62932evm-uk-declaration-of-conformity-ukca

器件型号:TPS62932EVM
主题中讨论的其他器件:TPS62933

我们在您的网站 https://www.ti.com/lit/cr/sszqpu1/sszqpu1.pdf?ts=1667483328962&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPS62932EVM%2526nr%253D5上找到了该产品的 EU 符合性声明

但我们无法找到 UKCA/UK 符合性声明。

此产品是否还不是 UKCA?

联合王国国际会计师协会自2023年1月1日起对英国是强制性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cavillon

    恐怕 我们没有用于此器件的 UKCA。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    您是否说 TI 不是为了使该产品适合英国市场、而是仅适用于欧盟? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    很抱歉让你感到困惑。 我并不是说这一点。 如果我们想向英国市场销售、我们可能需要特别申请证书。 特殊客户有时需要该证书、因此我们现在没有该证书。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    UKCA 是英国政府在其退出欧盟后创建的。 它自2021年开始运行。 从2021年到今年年底、我们正处于一个过渡时期、在此期间、英国继续接受 CE (以及新标志、即 UKCA)。 过渡于2023年1月1日结束。 从2023年1月1日起、需要使用 UKCA 标记、且产品仅为 CE、但不是 UKCA、并且尚未在英国市场上实际放置、这将不适用于英国(GB)。

    您提到可能需要"申请特殊证书"和"特殊客户请求"。 你从哪里获得了这个信息?。。。。。。。
    1.如果产品已经满足 CE 要求,则不需要进行其他测试。 目前、UKCA 使用与 CE 相同的标准、这意味着如果产品符合 CE 标记的要求、它将满足 UKCA 的要求、但是、该产品仍需要 UKCA 标记并具有英国声明、以便适用。
    只能由产品的制造商或授权代表将标记添加到产品中。
    2.这不是"特殊客户请求",UKCA 在标记、规则和范围方面遵循与 CE 相同的原则。
    UKCA 适用于当前属于 CE 范围的所有产品。
    从2023年1月1日起、需要在产品或其包装或随附文档上安装 UKCA、才能将其投放到 GB 市场。

    我的问题仍然是:TI 是否以 UKCA 为目标、或者他们是否计划从2023年1月1日起停止向英国市场提供该产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    记录良好。 感谢您的讲解。 我将在团队内部进行检查。

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    很抱歉耽误你的时间。  

    TPS62933是一款新器件、已于2021年12月底进行 RTMed、我们可能需要一些时间才能获取该器件的完整证书。 您是否想与我分享您应用的终端设备和总运行速率? 您知道哪家 FAE 负责您的公司吗? 如果您不介意、请告诉我您的公司名称、以便我检查可以联系哪个字段? 您可以更方便地使用环入的局部场。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby
    公司名称:Mouser USA。

    我是 Mouser USA 的 EMEA 合规经理、专注于我们产品系列中产品的 CE 和 UKCA 合规性。


    我们是德州仪器的经销商。 当 Mouser USA 向欧盟和英国提供/销售 TI 产品时、我们、Mouser USA 是"记录进口商"、因此我们需要履行责任。 其中之一是确保我们仅提供符合该市场规则和法规的产品。
    属于要求 CE 标志的一个或多个 CE 指令范围内的产品必须带有 CE 标志、以便适用于欧盟/英国。 进口商的另一项义务是确保在其记录中有一份欧盟符合性声明的副本。
    英国 UKCA 对英国也有同样的义务: 在 UKCA 标记要求范围内的产品必须进行 UKCA 标记(可能自2021年1月开始、并且必须自2023年1月1日起生效)、以便适合于 GB 市场、并让我们继续向英国提供该产品。 进口商的另一项义务是确保在其记录中有一份英国符合性声明的副本。

    因此、我们要求:a)确认产品何时开始使用 UKCA 标记、b)何时提供英国符合性声明。
    此问题与此产品有关、但同样的问题也适用于我们产品系列中当前 TI 提供的所有评估板。

    感谢您在这一问题上的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu