This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952堆叠...

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, UCC37324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170654/bq76952-stacking-of-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: UCC37324

您好!
我们将使用 BQ76952和 STM32 MCU 作为主机控制器来设计32S BMS。 为此、我们必须堆叠两个 BQ76952。 我想了解与两个 AFE 堆叠相关的一些内容。
1:上 AFE 和下 AFE 与 MCU 的通信
我们希望将 MCU 中可用的两个独立 I2C 通道用于两个 AFE、即较低和较高的 AFE。 而不是像您的一个参考设计(如20节串联电池管理模块参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-01093#design-products)中所示那样使用单个 I2C 通道。 我还想了解您的参考设计中 SCL 和 SDA 线路上使用的 MOSFET 开关的工作原理。
2.充电和放电 FET 控制
我们将使用低侧开关、并将 Ucc37324低侧栅极驱动器用于开关充电和放电 FET。 为了使用栅极驱动器 IC 实现 OR 逻辑、我们使用了它、如所附文档中所示。 使用类似这样的栅极驱动器是好的。  
3.未使用负载检测和唤醒功能时如何连接 LD 和 PACK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    使用两个单独的通道是最简单的。 因此、无需对20S 参考设计的切换进行反向工程。  

    对于低侧 FET 控制、我建议参考此新参考设计、该设计将低侧 FET 与 BQ76952配合使用: https://www.ti.com/tool/TIDA-010216 它使用不同的低侧栅极驱动器器件。  

    LD 引脚可通过每个 IC 的10k 连接到 VSS。 PACK 引脚可通过10k 连接到每个 IC 的顶部电池电压。  

    此技术文章可能也很有用: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-stack-battery-monitors-for-high-cell-count-industrial-applications 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。。。

    感谢您的宝贵答复。

    您必须对所附的栅极驱动器原理图说些什么。

    我们需要使用两个栅极驱动器 IC (UCC37324)、一个用于控制充电 FET、另一个用于控制放电 FET。

    驱动器1的 INA 将连接到 AFE -1的 DDSG、INB 将连接到 AFE-2的 DDSG、而栅极驱动器的输出即 OUTA 和 OUTB 将连接在一起、以便我们可以实现 OR 逻辑。

    对于具有另一个驱动程序的 DCHG 也是如此。

    是否可以像这样使用栅极驱动器。

    谢谢、此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    我不太熟悉 UCC37324、但我认为您的原理图不起作用。 当 INA 和 INB 可以有不同的输入时、我不认为输出应该连接在一起。 我建议遵循 TI 参考设计或 BQ769x2低侧 FET 应用报告中的示例。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议...