This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:接收器线圈:26uH、直径19mm、150mA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168137/bq51050b-receiver-coil-26uh-19mm-diameter-150ma

器件型号:BQ51050B
大家好、团队、
您能否查看以下客户问题?
TIDA-00669:"在 Qi 充电板中、我们希望使用直径为19mm 的26µH Ω 接收器线圈。 您能否告诉我们、我们应该更改哪些值以实现正确的功能、并且充电电流不应超过150mA。
我已附上我们想要使用的接收器线圈的数据表。"
e2e.ti.com/.../760308101214E_5F00_Wurth-emphelen.pdf

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz  

    Wurth 线圈760308101214是一款适合此应用的线圈。

    请注意、需要重新调整线圈(C16、C17、C20)的过程可在数据表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Bill、

    感谢你的答复。

    我对此有另一个疑问:

    充电电流没有规律的平滑线路、在一定的时间间隔内有尖峰、我们应该怎么做才能避免?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送您看到的尖峰的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色曲线图表示充电电流、红色曲线图表示 RECT 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz  

    这是正常行为、不是问题。  RECT 引脚上的电压显示了每250ms 发送一次的通信数据包。  这由 COMM1和 COMM2电容器生成。   

    降低通信电容器的值可能会降低电压纹波和电流尖峰、但可能会降低通信质量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    为了设计 μ µC、将电池从3V 充电至4.2V、我们应该改变什么。

    也就是说 、当电池电压低于3V 时、IC 不应为电池充电。 借助现有设计、我们可以在2.8V 至4.2V 的电压范围内为电池充电。 但是、我们使用的电池电压低于3V 时不能充电。我们可以对硬件设计进行一些更改、还是应该通过软件进行更改?

    谢谢你

    Hridya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hridya

    很抱歉、我们无法使用 BQ51050B 检测电池是否低于3V。  当电池电压低于3V 时、这将需要一个外部电路来禁用 BQ51050B。