This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2937:引脚对引脚兼容

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170251/lm2937-pin-to-pin-compatible

器件型号:LM2937

大家好、

我们是否具有与 LM2937ESX-5.0/NOPB 引脚对引脚兼容的 IC、而且电源也更好。

谢谢

B R  

Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    其他信息:封装为 TO-263。

    B R

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    遗憾  的是、我们没有与 LM2937ESX-5.0/NOPB 引脚对引脚兼容的 LDO。  

    请告诉我这是否有帮助、

    Erin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的回复。 我发现 TL750M05QKTTRQ1可能与 LM2937ESX-5.0/NOPB 兼容。

    请帮助确定替换项是否与 PIN 兼容。

    非常感谢。

    B R  

    Sveinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sveinn、

    该器件采用相同的封装、具有与引脚1、2、3和 Tab 相同的输入、GND、OUT 和 GND 引脚排列。 此外、许多规格相似、但也有一些差异、如果客户批准、则可能允许这些差异、例如增加的 IQ。

    我将允许 Erin 响应以检查进一步对齐

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL750M05QKTTRQ1和 LM2937ESX-5.0/NOPB 均为 P2P、但这两种器件都非常老旧、TI 可能难以支持这两种器件的大量数量。  没有现代 P2P LDO 可替代 LM2937ESX-5.0/NOPB、但 TPS7B8850QKVURQ1是采用类似封装且具有更好电源的功能替代产品。

    我希望这对您有所帮助、

    Erin