This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:集线站设计

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65982TUSB422

您好 TI 团队

sllu248b:USB Type-C 小型底座 EVM
我正在尝试根据它建立一个扩展坞。

TPS65987是否具有告示板功能?
2.是否可以使用65987代替 TPS65982?
3.微型底座 EVM 在 DP 到 HDMI 协议转换器中使用动能产品、但 TI 没有合适的转换器?
4.设计时是否如下面的方框图那样没有问题?
5.是否有比下面方框图中的产品具有更好的供应和需求的替代 IC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    感谢您联系 E2E!

    我们下周再见。

    谢谢、此致、

    Chris Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Lim


    使用集线站配置 USB PD 平台后,我计划将 PD 标准添加到其他产品(移动、平板电脑、充电器...) 相同的器件。

    此外、我还找到了 TUSB422、即 TCPC。

     

     1) 1)对于更通用的设计、TUSB422是否优于 TPS65982?  

       或者、TPS65982能否替代 TUSB422 + TCPM 的所有功能?

     2) 2)主要使用哪种 TCPM、是否提供了源代码示例?

     3) 3)您是否计划为 TUSB422提供集线站参考?

    此致

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    [引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design ]1. TPS65987是否具有布告栏功能?[/QUERP]

    [引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design ]2. 是否可以使用65987代替 TPS65982?[/quot]

    我对您提到的参考设计并不是非常熟悉。 如果您需要执行基本的 PD 操作、应该可以。 如果您需要告示板支持、TPS65987将无法正常工作。

    [引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design ]3. 微型底座 EVM 使用动能产品进行 DP 到 HDMI 协议转换器、但 TI 没有合适的转换器?[/QUERP]

    [引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design "]

    5.是否有比下面方框图中的产品具有更好的供应和需求的替代 IC?

    [/报价]

    我不确定。 我建议与更直接接触这些部件或更深入地研究这些部件的团队联系  

    [引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design/4405185 #4405185"]

     1) 1)对于更通用的设计、TUSB422是否优于 TPS65982?  

       或者、TPS65982能否替代 TUSB422 + TCPM 的所有功能?

    [/报价]

    这实际上取决于您要保存的位置。 从 BOM 的角度来看、TUSB422应该更便宜、但可能需要更多的工作。 TPS65982可以替代大多数功能、但如果您自己对 TCPM 进行编程、您将拥有更多的控制权。 TPS65982实施起来可能要容易得多。

    1) 2)引用 userid="470908" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170377/tps65987d-docking-station-design/4405185 #4405185"] 2)主要使用哪种 TCPM、并且提供了源代码示例?
    Unknown 说:
     3)是否计划提供带有 TUSB422的集线站参考?

    我不直接支持 TUSB422器件、因此建议直接通过另一个主题与该团队联系、以解决这些问题。

    谢谢、此致、

    Chris