This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:TPS23841

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169503/tps23841-tps23841

器件型号:TPS23841
主题中讨论的其他器件:TPS2384TPS23861

 帮助我启用和禁用端口、测量 PD 在电源管理模式(PMM)下每个端口上使用的电流或功率。

当原理图更改为 PMM 模式3时、默认情况下禁用端口而不写入寄存器值、仅出现一个端口。

端口控制写入2、寄存器选择(0011)-向 D4位写入"1"以禁用端口、但端口未禁用。

请找到 PMM 模式下 POE 原理图的附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshitha、

    我无法看到原理图。  是否可以通过单击"插入"->"文件"然后单击"上载"来附加它?

    此致、

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8233.poe.pdf

    HLO 女士、

    原理图随附。

    此致、

    哈希塔 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5037.poe.pdf

    HLO 女士、

    原理图随附。

    此致、

    哈希塔 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshitha、  

    由于这是我们 较旧的器件系列之一、我需要一些时间来了解我们为该器件提供了哪些资源。 我将在下周初作出答复。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HLO 女士、

    请尽快提供此问题的解决方案、我正在等待您对此问题的答复。

    此致、

    哈希塔 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshitha、  

    很抱歉、我找不到任何资源来支持在 PMM 模式下使用此器件。 我已经查找了本用户指南中提到的源代码来提供有关 I2C 配置的指导、但我找不到它。 《TPS2384 PoE 固件版本用户指南》: https://www.ti.com/lit/ug/slvu195/slvu195.pdf  此外、该器件的 EVM 板看起来也已停产。  

    如果您无法在自动模式下操作此器件、并且 需要端口电源管理、我建议 您升级到我们的较新器件之一、例如 TPS23861。 它为 https://www.ti.com/lit/zip/sluc600电源管理应用提供 MSP430参考代码

    此致、

    西贡达