This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:上电时、TPS3828-50复位保持低电平的时间超过5s

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170276/tps3828-tps3828-50-reset-maintains-low-for-more-than-5s-when-power-on

器件型号:TPS3828

大家好、

我的客户正在使用 TPS3828-50、出现意外问题。

当系统上电时、RESET 引脚 将 保持低电平的时间超过5s。

这使得连接到该引脚的 MCU 无法正常运行。

其电路连接如下所示。

请帮助您找出此问题的根本原因吗?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的提问。 您是否能够在启动期间提供 VDD 和 RESET 引脚的示波器截图?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    这 是示波器截图。  

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    3.3V 电压是从哪里拉取的?  

    Jesse