This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:OCD1、2和 SCD 的延迟容差

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170478/bq76942-delay-tolerance-of-ocd1-2-and-scd

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76930

各位专家、您好!  

     1.   想知道 OCD1、2和 SCD 的延迟容差。 例如、如果将 OC_DELAY 设置为10ms、 则实际 DLY 将是10ms+容差、对吧?

     2.  我可以将 OCD3:阈 值设置为-3A、还想知道该阈值的精度。  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    OCD3阈值基于 CC1电流测量、因此阈值精度与 CC1测量精度相同。 OCD1、OCD2和 SCD 均使用硬件比较器代替 CC1 ADC。

    数据表中没有为比较器延迟指定容差。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

         客户确实需要此容差数据。 您可以看到 BQ76930提供此数据、出于任何原因、此新器件不提供? 谢谢。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    OCD1和 OCD2延迟基于低频振荡器、因此您可以使用该振荡器的容差来实现延迟时间的容差。

    SCD 延迟基于比较器延迟。  

    计时应比 BQ76930延迟计时更准确。

    此致、

    Matt