This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:过流保护设置问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812103/tps24770-over-current-protection-set-problem

器件型号:TPS24770

您好、先生、

OCP 设置 为100A、但测试结果为130A、当电流为100A 时、测试显示 VRsns=25mV、VRset=20.23mV、Rimon=546mV、

测试条件是等待输出稳定、然后缓慢增加负载、最高130A、然后 MOSFET 关闭

问题是什么?

Rsns=0.25m Ω Rset=100 Ω Rimon=1700ohm Rfstp=330ohm Cfst=1nF

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    我假设您使用了 Rimon = 2700欧姆。

    负载电流增加的速度有多快? 根据您的设计、一旦负载超过100A、故障计时器应立即开始递增。

    您可能是在计时器达到其阈值之前将负载电流增加得更快。 您能否与捕获的负载电流、故障计时器、输入电压和输出电压共享波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     

    测试如下所示、

    CH1:Vgs、CH2:Vs、CH3:VFLT、CH4:ID

    故障时间= 300ms

    非常感谢。

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    您观察到的是正确的。 计时器在负载电流超过100A 时开始计时,如果在计时器达到1.35V 之前负载电流未低于设定的电流限值,则 FET 将关断。

    如果电流超过快速跳变阈值、则无论计时器如何、FET 都会立即关断。

    您是否使用差分探头测量 Vgs 和 Vs?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    根据波形、当计时器上升时、电流已经为126.66A、不是在计时电流超过100A 时启动、而是 OCP 设置为100A。 原因可能是什么?

    VGS 使用高电压差分探针、而 Vs 使用无源探针。

    谢谢。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    对于100A 的 OCP 设置、计时器应在电流超过100A +/- 5%时立即启动。  

    请根据原理图检查电路板上 Rsns、Rset、Rimon 的电阻值是否正确?

    此外、请尝试使用新 IC 进行更换、以查看 IC 是否可能受到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的建议。

    我检查了电路板上的所有电阻器、并在3个不同的电路板上进行了测试、结果是相同的。

    Rsns=0.25m Ω Rset=100 Ω Rfstp=330ohm Rimon=2.7k Ω Rplim=150k Ω

    当电流为100A 时、通过测试、Rsns 电压 VSNS 为25mV、正常情况下、Rset 的电压应为25mV、Rimon 电压应为675mV。

    但测试结果为,VRset=20.23mV,VRIMON=546mV。 电阻器的值是正确的、ISET 不正确的原因应该是什么?

    谢谢你。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    Rset、Rimon 和 Rsns 的值应导致电流限制为100A。  

    如下图所示、电流感应放大器输入端的电势差应为0V。

    这意味着、Vset = VSNS

    ⇒μ A           ISET * Rset = Iload * Rsns  

    ⇒μ A           ISET * 100欧姆= 100A * 0.25 Mohms      (如果 Iload =100A、Rset = 100欧姆、Rsns =0.25 Mohms)

    ⇒μ A           ISET = 0.25mA

    您可以看到、ISET 也是流入 Rimon 的电流、

    因此、Vimon = ISET * Rimon

    ⇒  Vimon = 0.25mA * 2.7k 欧姆

    ⇒  Vimon = 0.675V

    从器件运行中可以知、当 Vimon 达到0.675V 时、负载电流受到限制、这意味着负载电流被限制在100A。

     

    因此、如果您看到的电流限制不是100A、这意味着 Rset 和 Rsns 电压有问题。

    如果 Rset 处的电压测量值为20.32mV、则 Rsns 处的电压也为20.23mV。  

    当100A 电流流入 Rsns 并且电压流经 Rsns 为20.23V 时、控制器看到的有效 Rsns 仅为0.2023 Mohms 而不是0.25 Mohms。

    对于我来说、它看起来像是感应电阻器布局的问题、

    • 可能是未感测到开尔文电流分流布线
    • 您应该考虑使用如下 所示的4焊盘感应技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的详细解释。

    我从客户那里获得了 Rsns 器件布局、我通过电子邮件向您发送、请查看。

    谢谢你。