请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87562-Q1 配置指南(SNVU590)规定、
建议将 ENx 引脚驱动为低电平、直到器件配置为所需设置。
在配置期间、使能引脚的驱动能否通过 I2C 总线通过寄存器写入来完成?
我正在使用3个 LP8756x-Q1器件、用于编程的 MCU 位于另一个板上。 我更希望不必对这些引脚进行硬接线、并 将12个使能信号(每个 PMIC 4个)路由到子卡。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
配置指南(SNVU590)规定、
建议将 ENx 引脚驱动为低电平、直到器件配置为所需设置。
在配置期间、使能引脚的驱动能否通过 I2C 总线通过寄存器写入来完成?
我正在使用3个 LP8756x-Q1器件、用于编程的 MCU 位于另一个板上。 我更希望不必对这些引脚进行硬接线、并 将12个使能信号(每个 PMIC 4个)路由到子卡。