This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87562-Q1:配置期间控制使能引脚

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815787/lp87562-q1-control-of-enable-pins-during-configuration

器件型号:LP87562-Q1

配置指南(SNVU590)规定、

建议将 ENx 引脚驱动为低电平、直到器件配置为所需设置。

在配置期间、使能引脚的驱动能否通过 I2C 总线通过寄存器写入来完成?

我正在使用3个 LP8756x-Q1器件、用于编程的 MCU 位于另一个板上。 我更希望不必对这些引脚进行硬接线、并 将12个使能信号(每个 PMIC 4个)路由到子卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不能、无法通过 I2C 控制 ENx 引脚、因此您需要使用外部微控制器来处理启用和禁用。

    稳压器可通过 I2C 打开和关闭、但对于设置配置、EN 引脚需要为低电平以避免不必要的行为。

    图莫