This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器-建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815326/led-driver---suggestion

主题中讨论的其他器件:LP5562LP5569

你(们)好

 您能否为医疗设备的以下要求推荐 LED 驱动器 IC

它应驱动 RGB LED 以实现真正的白光(准确度为+/-0.003%)颜色

2.驱动程序的响应时间应小于几(10ms)毫秒

3.当前设定分辨率应小于或等于100uA

它应具有针对每个 LED 的可编程电流控制和 PWM 控制

5.最小电流应为25mA/ LED 通道

谢谢、此致、

R.Sivasuryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.Sivasuryan:

       此问题已分配给适当的工程师、请等待专业人员的回复。 谢谢。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sivasuryan、

    我们有多种此类 RGB LED 驱动器。

    您需要多少个通道?

    您可以看看 LP5562和 LP5569。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要三个通道- 1个 LED 表示红色、1个 LED 表示绿色、1个 LED 表示蓝色。 我们需要使用这三个 LED (RGB LED)实现真正的白光。

    谢谢、此致、

    R.Sivasuryan