This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231SQEVM:UART 命令

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231SQEVM, LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812506/lp55231sqevm-uart-commands

器件型号:LP55231SQEVM
主题中讨论的其他器件: LP55231

我有一个 LP55231SQEVM。 我将其与德州仪器(TI)软件(snvc132)配合使用来驱动电路板。

我想通过我的软件来驱动电路板。

在哪里可以找到与 LP55231SQEVM 通信的 SDK 或具有 UART 命令的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP55231是 I2C 接口。 您可以参考通信的寄存器映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kenneth、

    我购买了评估板、以便在不开发电路板的情况下使用 LP55231。 这就是我寻找一种使用 USB 电缆驱动 LP55231SQEVM 的方法的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 USB 驱动它、最好使用 GUI。 您似乎已经获得了它。

    是否要使用您自己的 MCU 驱动它? 您可以断开 I2C 与 MSP430的连接、并使用您的 MCU 和平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kenneth、

    我知道我可以使用 MCU 并与 I2C 通信。 但我正在寻找 UART 命令或 SDK、并向我介绍了如何在没有它的情况下进行驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有这样的结果。