This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:低输出时的输出电流精度和平衡

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A, LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812038/lm3630a-output-current-accuracy-and-balance-at-low-output

器件型号:LM3630A
主题中讨论的其他器件: LM36923

尊敬的先生/女士

我的客户使用 LM3630A 来驱动两串 LED 灯。
解释首先、客户的亮度分为1到100个步骤。
其中、客户比较了两个 PCBA 并找到相同 PCBA 的相同布局。 当亮度为1时、输出电流完全不同。
结果:

PCBA 1:亮度为1时,输出电流为0.0306mA。
PCBA 2:亮度为1时,输出电流为0.050mA。
两者之间的差异为20uA。

我想问的是、低输出电流时的 LM3630A 线圈电流的差值将为+-%?


客户测试发现 ILED1使用三个相同的 PCBA。 在亮度1下、三个完全相同的 PCBA 测量所测得的 ILED1电流值非常大。
ILED2是相同 PCBA 的3个部分、当亮度为1时、测量的电流值非常相似。


我想问、规格中写入的误差为2.5%。 最小输出电流保证为2.5%。

是否有任何条件限制?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       什么是详细应用? 您能告诉我、当他们获得此结果时、他们的详细情况是什么?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    答复如下。

    应用: Eink (电子书)

    LM3630A 使用什么光源?
    ILED1=>暖色(黄色)
    ILED2=>白色


    几 V 的输入电压是多少? 几个 LED 灯串? 输出电流的范围是多少?
    输入3.3V


    暖色=>串行9件
    白色=>串行10件
    输出电流(最大值)=> 10mA
    10mA 分为100个刻度。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

      这应该是不可能的、您最好向我展示一下原理图和测量电流的方法。 这是我们的规格、它应满足该规格。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。

    请问您是否知道 LM3630A 双轨电流平衡规格? 2.5%是多少
    低电流时的精度?  1mA 可以保持2.5%? 5mA 可以保持2.5%?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       我们只能在数据表中提到的10mA 点保证两个通道的电流匹配性能。 我们无法保证整个范围内的匹配性能。 在低电流水平下、匹配性能肯定会变得更差。 这有道理吗?  

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的。 有道理。

    这意味着每个 IC 在低电流时的输出电流存在差异。 您是否有参数来了解两个通道之间的电流差范围?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

      很抱歉、对于 LM3630A、我们没有其他规格或参数来显示两个通道之间的匹配、我们也有一些新器件、我们可以保证对于整个电流范围、我们可以保证容差、例如: LM36923可保证从50uA 到25mA 的电流范围内,最差的匹配值控制在+/-1%之间。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我将与客户 RD 联系并尽快回复您。

    此致、

    黄上