This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:一个外部同步时钟能否驱动多个 TPS54521 IC?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815738/tps54521-could-one-external-sync-clock-drive-multiple-tps54521-ic

器件型号:TPS54521

你(们)好

我们使用4~8 μ A 的 TPS54521和其他同步直流/直流,μ A、每一个均供电5V/5A。 根据系统设计的要求、所有直流/直流将与 FPGA 生成的外部时钟同步。

我们的问题是,我们是否可以使用一个时钟来驱动直流/直流(采用菊花链拓扑进行路由)的所有 RT/CLK 引脚?

由于 FPGA IO 引脚的驱动能力在4mA 左右受到限制、 因此我在 TPS54521数据表中找不到有关 RT/CLK 引脚输入电阻和电容的信息。 在驱动多个负载(尤其是电容负载)时、可能会出现时钟信号失真的潜在问题。  我也不确定是否会对 Vout 产生不良影响,例如时钟上的较大抖动,这可能导致更大的输出电压纹波。

计划 B 是使用缓冲器 IC 扇出 独立时钟来馈送每个 IC,但这会增加成本并增加布局工作。

希望 TI 专家能够提供有关我们所关心问题的见解。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT/CLK 引脚为高阻抗、因此您可以将 TPS54521 RT 引脚连接在一起以共享一个时钟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     是否有 RT/CLK 引脚 阻抗值及其引脚电容的数据? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有精确的阻抗和电容值、但我们可以说阻抗为几兆欧姆。 4mA 电流应该正常。