This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100W 直流/直流解决方案

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813263/100w-dc-dc-solution

Thread 中讨论的其他器件:NE555UCC24624

尊敬的 TI:

  我 的客户需要100W 输出的电源解决方案:

  160V 直流输入电压  

  输出电压为24V 或48V  

  输出功率100W

  PCBA 的目标尺寸为1/2砖型或1/4砖型。   

客户展示的是已完成的 PCBA、这是其他制造商的产品。  板上有三个 IC、其中两个是 TI、一个是 NE555、另一个标记是"M9P"或"MOP",我们不知道相应的器件型号。 第三个不应该是 TI、它上面的标记是6843。

请帮助 提供适当的解决方案。 谢谢!

此致!

沈家祥

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、   

    我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。   

    根据您指定的参数、WEBENCH 为24VOUT/4A 电源生成了100多种不同的设计。  然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序。   

    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。  

    如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。  

    此致、

    ~Leonard  

       

     

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard:
      我采用 Webench,设计、只有8个解决方案、它们是 UCC25630X+UCC24624。

      实际上、目标设计产品是铁路直流/直流电源、  TI 是否在铁路直流/直流方面取得了成功?  

      在我的第一篇文章中、我还提供了其他铁路直流/直流产品的主要 IC 信息、这些产品使用了 NE555和其他 TI 器件、因此我认为应该有多个解决方案、请提供帮助以提供建议。

      下图是我用于在市场上查找铁路直流/直流转换器的基本参数:  

     谢谢!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我咨询了我们的电源设计服务。  凭借超过10、000种设计、他们没有满足这些要求的设计。  半砖100W 的功率不应构成任何重大问题。   关于您使用 NE555和其他 TI 器件的其他铁路直流/直流产品的 IC 信息、NE555只是一个计时器。  无法从设计中获得任何线索。  您能否分享您的 Webench 设计或您使用的精密输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      直流/直流模块需要隔离、因此我的 Webench 设计如下:

      仅选择8个器件、所有器件均为 UCC25630X、因此 TI 是否仅推荐此解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这似乎是合理的。  很清楚、我们的团队不支持任何具有如此高的输入电压的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    还有其他问题吗?  否则、我将关闭此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      不用再问了、谢谢!