This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:控制器损坏、运行一到两分钟后仅输出~4V 电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815629/lm5118-q1-controller-damages-and-only-outputs-4v-after-one-or-two-minutes-of-operation

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118

你好、

我将控制器设置为14V、300kHz、123ms 软启动、欠压阈值设置为4.5V

输入电压来自一个发电机、该发电机输出大约20V 的整流直流电压(取决于速度)、但不能提供太大的电流(大约500mA)。

控制器的输出端连接到设置为3A 的3节串联锂电池充电器

控制器为电池充电器提供14V 电压、并以确定的发生器速度为电池充电提供8ms 1A 的脉冲、然后控制器电压下降太多、它开始123ms 的软启动、然后是另一个电流脉冲、 等等。

以这种方式运行一两分钟后、控制器损坏、仅输出3.7-4V 电压并产生一些纹波。 我关闭并打开控制器电源、而不是发电机、但它仅输出4V。如果我更换控制器、新的控制器会再次工作、但在几分钟后仍然损坏。

下面是原理图、请帮助我了解我的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您在设计中使用 LM5118。  

    我认为您可能会通过 VCCX 引脚损坏稳压器、因为您需要消耗输出来为电池组充电。 如果您将电阻负载连接到输出端、是否仍然会出现此问题?  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢您的快速响应。

    原型在我的工作场所、但我进行了一项测试、将10欧姆电阻负载连接到输出端(14V 时为1.4A 负载)、控制器几乎立即损坏。

     我只剩下一个 LM5118、我不得不订购更多、但需要几天时间才能到达。

    您认为放弃通向 VCCX 的路径可以解决这个问题吗?

    再次感谢您、

    Jose Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    非常感谢、这确实是问题所在。 拆下 LM5118的引脚17以防止连接到 PCB、可以解决该问题!

    祝您度过美好的一天!