This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:电源管理论坛

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066A, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813682/lm25066a-power-management-forum

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066TPS24770

您好!

LM25066具有25mV 的最小电流传感器阈值、对于大于100A 的电流应用、分流电阻器上的功率损耗过高。

客户希望添加一个放大器来增加电流感测振幅并使用较小的分流电阻器、想法如下所示:

LM25066A 是否可行?

谢谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们目前尚未分析使用该电路的 LM25066的性能。 让我们看看它、明天就会回来。

    同时、我可以看到、对于快速增加的负载或短路情况、由于放大器的带宽、断路器响应时间可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    除了 由于放大器的带宽而导致的断路器响应时间延迟之外、我们在使用此电路时没有发现任何其他问题。

    由于我们尚未完全测试此电路、请要求客户在将其用于其系统之前评估电路性能。

    顺便说一下、您为什么不向客户介绍 TPS24770。 该器件具有10mV 电流限制阈值、可解决客户的感应电阻器功率损耗问题。 它们是否需要 PMBus 遥测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您的评论。 是的、客户需要 PMBus 遥测。  我们还考虑了与数字电流传感器进行类比的控制器。

     我们 现在是否有新一代 PMBus 控制器来支持更高电流的应用?

    谢谢。

    Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    LM25066可以支持更高电流的应用。 我们看到客户将 LM25066用于200A 以上的应用。

    在您的情况下、您希望降低感应电阻器中的功率耗散、否则 LM25066非常适合高电流应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以关闭它。 谢谢。