This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595的替代解决方案

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814793/tps2595-alternative-solution-for-tps2595

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好,团队

我的客户正在搜索 OCP 和 OVP 解决方案。 正常输入为15V/1A。 客户要求 OCP 点=2.4A、OVP 点为20V。 我检查了 TPS2595、但其 OVP 仅具有 13.7V 最大电压选项。 因此、我只想与您一起检查我们是否有任何具有20V OVP 阈值的电子保险丝器件。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

     TPS2595的最大建议工作电压仅为18V。 如果客户希望在20V 及以上的电压下操作该器件、我们可能需要向您推荐不同的器件。

    • 客户要求的最大工作电压是多少?  
    • 当您说 OVP 时,客户是否需要过压锁定或过压钳位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢你的帮助。

    最大输入电压为30V。  OCP 点= 2.4A 且 OVP 点= 20V。  

    当发生 OVP 时、"锁定"或"钳位"均正常。 因为"钳位"会导致温度升高、所以最好选择"锁定"。

    这适用于消费类产品用例。 因此、成本也是此类高压器件的一个问题。 希望您能提供一些建议。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    根据您的要求、TPS2663看起来是最合适的器件。

    它可以承受高达60V 的输入电压。 您可以将 OVP 设置为20V、并将过流限制设置为2.4A。  

    请查看此器件、并告知我们它是否符合您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?