This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65286:恒流控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815791/tps65286-constant-current-control

器件型号:TPS65286

您好!

是否可以像下图那样下拉 COMP 引脚以实现恒定电流控制?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究您的请求、并在周一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    我想了解有关您的想法的更多信息。  

    二极管是齐纳二极管吗? 它 的用途是什么? 钳位 COMP 电压?

    2.增加的 AMP 的用途是什么? 如何连接其 IN+/-端?

    3.您的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    很抱歉绘图。 这不是齐纳二极管、而是仅在 COMP 引脚上下拉的二极管。

    我们要做的是设置 Vout = 21.0V、然后对5节电池进行恒定电流控制。

    最大充电电流为6A。  

    非常感谢您的帮助。  Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith

    TPS65286 使用峰值电流模式、COMP 电压与 峰值电感器电流相重复、您为什么要下拉 COMP 电压?

    BTW、建议使用充电器 IC 为电池充电。