This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:输出电压异常

Guru**** 2765825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815871/tps562209-output-voltage-abnormal

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件:TPS562201

您好 TI

我们按如下方式设计 TPS562201电路。  电压波形正常。

VIN(CH1)Vs Vout(CH2)

EN(CH1) Vs Vout(CH2)

TPS562209时的输出电压            

VIN (CH2)在0V 时不关闭、将存在大约3V 的电压、波形如下。       

我们将 R1设置为100k Ω、C1更改为 R11、再更改为24k Ω、这可以在电源关闭时解压回路钩。  

为什么 TPS562201不会出现此问题?  为什么用 R11替代 C1仍然正常?

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我们将研究波形、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是由于 TPS562201和 TPS562209之间 UVLO 关断电压的变化所致。 对于这两个器件、当输入电压降至3V 时、EN 应保持高电平。 该器件将由 UVLO 而非 EN 关断。 在您的波形中、UVLO 关闭后电压升高、器件将重新启动。 在 EN 上放置一个下拉电阻器、以确保 EN 低于0.6V、从而安全地关断 EN 器件。