This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:用于实现 UCD9090A 的精度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812524/ucd9090a-for-the-accuracy-of-ucd9090a

器件型号:UCD9090A

大家好 、

我的客户现在正在使用 UCD9090A。 当它们使用通道1 来实现3.3V 电压时、使用0.5分频器。   mon 中的电压为1.618v 、GUI 为3.137v。 我还让他们将其更改为1分频、GUI 为1.518v、为什么 这里的精度 如此差?  我们尝试 另 一个没有 分压器的电源轨、电压 非常精确。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    造成这种情况的因素有很多

    输入纹波、

    2.接地噪声

    电阻器变化

    请记住、DMM 仅测量 RMS、无法看到纹波。 我想在 MON 输入上看到一个波形。

    此致
    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已经有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处发帖。

    此致

    Yihe