请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22990 尊敬的先生或女士:
我正在尝试使用数据表(JAJSCB8C)的公式1来确定 CT 值、以调整 TPS22990的上升时间。
但是,数据表(JAJSCB8C)显示“一个近似等式... 当 VBIAS 设置为5V 时”。
在 VBIAS = 3.3V 时、是否可以使用公式1?
但是,数据表(JAJSCB8C)显示“一个近似等式... 当 VBIAS 设置为5V 时”。
在 VBIAS = 3.3V 时、是否可以使用公式1?
Redards、
哈塞加瓦