This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:CAN#39;t 通过 PWM 控制 LED 亮度。

Guru**** 2810955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815880/tps61165-can-t-control-led-brightness-by-pwm

器件型号:TPS61165

您好!

我尝试 通过 PWM (5kHz 和10kHz)控制两个 LED 的亮度、但是、对于我使用的任何占空比、亮度都是相同的。  

感谢您的任何建议

    组件列表:

  • D1: MBR0540T1G
  • C1: 4.7µF Ω、10V、X5R CL10A475KP8NNNC
  • C2:220nF±20% 6.3V GRM033R60J224ME15D
  • C3: 1µF Ω、10V、X7R CL10B105KP8NNNC
  • R3: R1 0.3Ω Ω、0.5W、1% RL1632R-R300-F
  • L1: 10µH Ω、1.49A #A915AY-100M=P3 Murata
  • LED: LXM-PB01-0030

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alves、

       您的原理图似乎正常。 有关调试的一些建议:

       1. 在输出侧连接3个或4个 LED;

        2.增加 R7的值。

    此致

    肖恩