This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160A CCM 模式设置问题

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810087/lm5160-lm5160a-ccm-mode-setting-problem

器件型号:LM5160

您好!

我使用 LM5160A 设计了隔离式电源(+15V 和-8V 输出) 、如下所示、变压器端子3的初级输出为7.5V。 FPWM 引脚连接到 Vcc 以获得 CCM 模式、但 IC 输出始终处于 DCM 模式。 变压器电感值为10µH μ H。 如果有人能帮助我解决这个问题、那会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来像是某种不稳定。 您使用的值是否与 webench 在 R50和 C37上建议的值相同?

    您还可以在此处检查纹波注入电路值

    http://www.ti.com/tool/lm5160dntfbk-calc

    您可以尝试降低 R50、看看是否可以注入更多电流、电路将保持稳定

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复、我将调整 R50值并查看 IC 的输出波形是否稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、如果您的设计仍有任何问题、请告诉我。 现在、我将关闭该线程。 如果仍有问题、请随时再次打开

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    我已经调整了纹波电路、现在我将进入 CCM 模式、但我有以下问题

    如果我在纹波电路中选择非常低的 RR、该怎么办(设计文件建议我最大为140k、但我选择了7k 欧姆电阻器、并且我的初级电压在上升)。 该 RR 值是否会影响次级电流。  

    2.在设计计算器中、如何选择多个次级输出、以及我有两个输出(+15V 和-8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您具有较大的 RR 值、则您将具有较大的注入电压、在这种情况下、当您没有负载时、您可能具有较高的输出电压。  

    如果要检查次级输出、可能可以尝试使用此计算器

    http://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

    谢谢

    -Arief