This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:无来自 GDRV 的输出脉冲

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814515/tps40200-no-output-pulse-from-gdrv

器件型号:TPS40200

您好、E2E、

我们的客户正在其产品上使用 TPS40200。 此电源电路在终端客户的设备上停止工作。

输入电压24V
输出电压为12V
输出电流5A (平均值)

所有引脚指示 GND 之间的正常二极管响应。 (->不是 EOS 导致的故障。)
GDRV 引脚不输出脉冲。

如果 TI 知道任何原因、请告诉我。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在软启动或 COMP 引脚等其他引脚上看到任何其他电压?

    您是否尝试用已知良好的电路板从 A 到 B 换用 IC?

    通常情况下、我们还会尝试使用 EVM 测试故障 IC、只需再次检查即可

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望你已经解决了这个问题。 现在、我将关闭此主题、如果您有进一步的问题、请随时打开

    谢谢

    -Arief