This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:tps23881和 TPS2372-4输出功率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815582/tps23881-tps23881-and-tps2372-4-output-power

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23880

 你(们)好,先生

我们 上次 使用 您的 AE 建议 使用 TPS23881  将 TPS23880重放 为  90W、但我们的客户测试 TPS2372-4仅为51W 输出功率不符合我们的客户 需求 90W,请仔细检查并提出一些建议、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren,

    当您发现问题时、可以检查寄存器0x29和端口状态0x0C 至0x0F 的值吗? 您能否向我发送原理图? 谢谢。

    此致、

    一分钱