This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:过流情况下发生故障时的振荡

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813978/lm5060-q1-oscillations-on-fault-during-over-current-conditions

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

在我们的设计中、LM5060将驱动两个 N 沟道 FET、用作开关频率为30kHz 的降压转换器的开关。 在使用电阻负载(不使用降压转换器)进行测试时、OCP 按预期工作。 但是、使用降压转换器进行测试时、OCP 不会触发、LM5060不会关断 FET。 相反、我看到故障线路以及 SENSE 和 OUT 引脚之间的电压以1.8MHz 的频率振荡(连接的是示波器快照、FAULT 线路为 CH3、Vsense 和 OUT 为 CH2)。 振荡仅在电流超过 OCP 阈值后发生。 对于电阻负载、这些振荡会短暂发生、然后 LM5060会按预期关闭。

原理图如下所示。

在最终设计中、我们计划将 OCP 跳闸点设置为50A。 到目前为止、这些测试的跳闸点设置为10A 和20A。 我想了解为什么我会看到这些高频、以及是否可以采取任何措施来修复 OCP 功能。

e2e.ti.com/.../test_5F00_schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Froylan Aguirre、

    欢迎使用 E2E...

    直流/直流转换器的导通或使能阈值电压是多少? 它是否有任何软启动?

    您能提供以下测试波形吗?

    • VIN、Vout、输入电流、计时  器处于单个范围内
    • 输出电压、输入电流、计时器、门  处于单个范围内

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流转换器的导通使能阈值电压最大为4.4V、典型值为3.82V。 它没有软启动。

    澄清波形、您希望在启动或正常运行时进行示波器截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启动和 OCP 事件时提供的电压。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成更多测试后、LM5060的 OCP 功能开始按预期工作。 我不确定是什么解决了它。 我们在 VIN 引脚上添加了 π 型滤波器、这似乎修复了 OCP。 但今天早上、我移除了它、在没有滤波器的情况下进行示波器拍摄、OCP 能够关闭栅极驱动器。 我在没有滤波器的情况下测试了设置为10A、30A 和50A 的 OCP、并且 OCP 能够关闭 LM5060。 我仍计划将此滤波器包含在最终设计中。

    感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请关闭此轮距。 如果您将来有任何问题、请进行发帖。

    此致、

    Rakesh