This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:这个器件的引脚3振荡

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815407/bq24618-pin-3-of-this-device-was-oscillating

器件型号:BQ24618

BQ24618正在出现、在适配器接通后、ACDRV 引脚(引脚3、FET 栅极驱动)开始以大约20Hz 的频率振荡、这可能是根本原因?

谢谢、

云发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunfa、

      您能否在示波器捕获上显示 ACDRV? 您是否还使用 PowerPath 功能、即您是否有由 BATFET 驱动的 FET? 如果是、您能否在相同的示波器捕获上覆盖 ACDRV、BATDRV、VCC 和 SRN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACDRV

    BATDRV

    3.srn

    4、全部合并(Ch1-ACDRV-Ch2-BATDRV-Ch3-VCC)

    您好 Kedar、

    请参阅上面的捕获。 感谢你的帮助。

    云发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunfa、

      SRN 节点上似乎有很多波动、这并不理想。 ACDRV 振荡是因为您的 VCC 太接近 SRN、导致充电器循环进入和退出睡眠模式。 ACDRV 和 BATDRV 不对称、一次只有一个导通、因此当睡眠条件达到 ACDRV 时、BATDRV 将关闭、BATDRV 将打开。 由于 ADCRV 关闭导致输入电源断开、VCC 电压似乎足以满足离开睡眠模式的要求、BATDRV 将关闭、ACDRV 将打开。 有关 VCC w.r.t SRN 的建议电压、请参阅数据表的第10节"电源建议"。 您可以从 EVM 用户指南原理图中添加 C17和 C19、以帮助滤除 SRN 上的噪声、但我不确定您为什么会看到如此高的波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的快速回答。

    实际上、当看到高波动时、电池尚未连接、我的理解是、充电应该在电池不在时处于空闲状态、或者类似始终处于睡眠模式的情况下。  在这种情况下、波动看起来更奇怪、噪声可能是原因吗?

    此致、

    云发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunfa、

      啊、我没有意识到电池从测试条件断开。 这说明了振荡频率。 IC 正在进行电池缺失检测、SRN 将在 VREG (由电阻器设置的最大充电电压)和 VLOWV (预充电至快速充电阈值)之间振荡。 当 SRN 达到 VREG 时、VCC 和 SRN 之间的电压差满足睡眠模式条件、导致 ACDRV 关闭、并且由于未检测到电池、SRN 随后将下降至预充电快速充电转换电压、从而满足睡眠退出条件、 这进一步导致 BATDRV 关闭、ACDRV 打开。 您可以在图17中看到电池缺失检测。 规格。 根本原因是输入适配器电压过低、无法在不进入睡眠模式的情况下为电池充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kedar、您答对了、根本原因是完全充电电压设定点高于适配器。