This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:SoC 已充满电

Guru**** 2541540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810282/bq27426-soc-at-full-charge

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件:BQ25601BQSTUDIO

尊敬的 Onyx San:

即使充电电流降至锥形电流(66mA)以下、也不会设置 FC、SOC 也不会达到100%。
参见随附的线路295。

e2e.ti.com/.../190612_5F00_Full_5F00_Charge_5F00_01.xlsx
您认为原因是什么?

设置
终止电流:60±10%(mA)
锥形电流:60 +(60 * 0.1)= 66 (mA)
-锥度率:800/(0.1 * 66)= 121 (0.1小时率)
*充电器 IC:BQ25601

此致、
Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    似乎我在我之前的帖子中有误。  PS 将锥形速率设置为1210.. Bqstudio 是正确的。 如果您使用了该参数、则 q &a 参数会正确计算该值。 QSG 似乎错误

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    感谢你的答复。
    我将锥形电流从121更改为1210。
    但 SOC 值与更改前相同。
    请参阅随附的"(1)数据"表中的第315行。

    e2e.ti.com/.../190613_5F00_Charge.xlsx
    其他原因是什么?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    抱歉、您可能会尽快回答此问题?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    进行更改后、您是否发出了软复位?  我建议我们将此讨论脱机。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    更改后、我没有发出软复位。
    软复位是否清除锥率的变化?
    "我建议我们将此讨论脱机进行。" 是不是要在电话会议上通话?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    其他信息。
    当 SOCHold99从1更改为0时、SOC 变为100%(请参阅下面的数据)。

    e2e.ti.com/.../190617_5F00_Charge.xlsx
    然而、当 SOC = 99⇒100%时、充电电流(111mA)高于锥形电流(66mA)、并且 FC 从未被设定。
    您认为原因是什么?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您必须继续充电、直至电流低于 FC 的66度锥形电流才能设置。

    谢谢

    Onyx