This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:保留容量

Guru**** 2541630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809540/bq27426-reserve-capacity

器件型号:BQ27426

尊敬的 Onyx San:

我测试了以下项目以确认保留容量。
【设置】
・端接电压= 3300mV
【条件】
(1)启用保留电容:负载选择/模式= 81、保留电容:100mAh
(2)禁用保留电容:负载选择/模式= 00、保留电容:0 mAhe2e.ti.com/.../190610_5F00_Reserve_5F00_Cap.xlsx

在上述(1)中,如果电压高于终端电压,SOC 不是0%,您之前曾说过“测量仪表应在更高电压下报告0%,而不是在您的终止电压下”。 但是、当电压高于端接电压3300mV 时、真正的 SOC 为0%。 我们应该如何使用 SOC 或真正的 SOC 来进行电量监测? (我想我们会正常使用 SOC)。

之前的评论
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/774603?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:395463

此致、

Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    条件和附加文件中存在错误。
    (1)启用保留电容:负载选择/模式= 00、保留电容:100mAh
    (2)禁用保留电容:负载选择/模式= 81、保留电容:0mAh

    e2e.ti.com/.../190610_5F00_Reserve_5F00_Cap2.xlsx

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     在本例中、您必须使用真正的 SoC。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    感谢你的答复。
    SOC 和真正 SOC 之间有何区别?
    使用真正的 SOC 代替 SOC 时是否存在问题?
    具体而言、TRM P27 5.18中描述的"可能会跳转"。

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiaki

    真正的 SOC 是电池的实际 SOC。 经数学调整的滤波器可确保用户在 温度变化导致 SOC 跳转时获得良好的体验。

    根据您的需求、可以使用 true 或 filtered。 您可以从日志文件中看到、滤波后的 SoC 在达到终止电压之前保持在1%。 为了防止这种情况发生、请清除 souchold1标志。 这将允许滤波的 SOC 在较高的电压下终止、如真正的 SoC。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    感谢你的答复。

    当 SOCHOold 设置为0时、SOC 在电压(3485mV)高于终止电压(3300mV)时为0%(请参阅随附的工作表"(3) Enable_SOCHold0")。

    e2e.ti.com/.../190612_5F00_Reserve_5F00_Cap.xlsx
    此时(SOC = 0%、V = 3485mV)、哪个参数表示保留100mAh 的容量?
    3485mV 和3297mV 之间的任何参数差异都不等于100mAh (请参阅第170行)。

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    抱歉、您可能会尽快回答此问题?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据监测计的估算、在达到终止电压和终止电压之间、容量为100mAh。 电量监测计在高于终止电压的电压下结束充电。 我不确定我理解什么是不熟悉的。 您能澄清一下。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx San:

    我的理解是、以下(1)和(2)电压之间的容量为100mAh、作为"呼吸能力"。
    是这样吗?
    问题在于(1)和(2)之间的真正 RemCap 不是100mAh。

    【配置】
      终止电压:3300mV
      保留容量:100mAh
    【Excel 中工作表"(3) Enable_SOCHold0"的放电数据】
      (1) SOC 从1%变为0%时的电压:3485mV
      (2)端接电压:3297mV
    【真 RemCap】
      (A) 0mAh:3485mV
      (b)-68mAh:3297mV 时
      (c)真正 RemCap 在(a)和(b)之间的差异:0-(-68)= 68mAh

    问题是(c)的值为68mAh 而不是100mAh。
    在这种情况下、(A)应高于3485mV。

    此电池的容量为800mAh (最小值)、因此设计容量设置为800mA、但用于测量的电池容量约为850mAh。

    这是否会影响上述问题?

    此致、
    Chiaki Endo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chiaki、

    如果监测计已了解化学容量和电池阻抗**,并且负载预测接近实际负载,则100mAh 的保留容量将精确地反映在后表面。

    您的日志文件显示 Qmax 为800mAh。 该数字看起来很可疑(等于设计容量)、因为监测计尚未学习 Qmax (可能也没有学习电池阻抗)、因此容量仿真将或多或少偏离现实。

     

    3485mV 至3300mV 之间的库仑计数为67mAh。 因此,虽然这远远小于100mAh,但当电量监测计尚未了解实际电池的属性时,这种情况并不少见。

    对话将脱机进行、并在会议期间进行处理。

    谢谢

    Onyx