This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:可与 TPS25982配合使用的按钮开/关控制器解决方案

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS3421, TPS3422, TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815747/tps3422-pushbutton-on-off-controller-solution-that-can-work-with-tps25982

器件型号:TPS3422
主题中讨论的其他器件:TPS25982TPS3421TPS3420

大家好、

在我的系统上,我计划使用瞬时开关(常开),

为此、我需要按钮开/关控制器、(我找到了 LTC2954)

TI 是否有可与 TPS25982配合使用的按钮开/关控制器解决方案?  

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    我们目前没有与 LTC2954相同的器件。 我们有按钮控制器:TPS3420、TPS3421和 TPS3422。 这些器件需要在输出复位前的特定持续时间内按下按钮。 输出可以在固定的时间内复位、也可以在释放按钮之前复位。 这些器件没有锁存功能。

    要实现锁存直至按下下一个按钮的简单按钮电路、请参阅此 单路上升沿触发 D 类触发器数据表 中的第10.1节:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g74.pdf

    如果您想添加电压监控功能、以便仅在检测到特定电压电平时才切换输出、您可以从上面的第10.1节中向应用添加电压监控器。

    如果您希望在每次按下按钮通知 MCU 复制 LTC2954的 INT 输出功能时添加额外的中断输出、则必须使用双输入电压监控器。

    请告诉我具体的应用要求、我可以帮助指导您找到正确的解决方案。 谢谢!