This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:上电复位

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813614/tlv809e-power-on-reset

器件型号:TLV809E

您好!

TLV809E RESET 引脚是推挽输出、其电源来自 VDD、为何在上电瞬态期间 RESET 高于 VDD?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,东宝  

    我们无法在复位跳变点以15uA 电流(强制使用外部直流源)精确测量瞬态 VPOR。

    因此、即使在电源开始斜升之前、我们仍在复位引脚上持续强制提供15uA 电流。

    当 VDD = 0V 时、看到的复位电压为0.5V、这是由于寄生体二极管在 RESET 和 VDD 之间导通、承载该15uA 电流、

    在复位跳闸前、此寄生体二极管将继续承载此电流、因此在复位时会观察到相对于电源电压的增量电压跟踪。

    从图中可以看到、复位在 VDD 为0.75V 时跳闸、承载15uA 电流、其中寄生体二极管停止获取电流并在 RESET 和 GND 之间转移到 NMOS。

    这样做是为了显示负载为15uA 时的瞬态行为。

    跳闸前的实际复位电压 = VRESET - 0.5V{其中0.5V 来自体二极管}

     

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    我们计划通过从复位输出电压中移除体二极管失调电压来更新数据表。 新版本应在下周就绪。 如果您有任何其他问题、请告知我们。 谢谢