This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:配置为单节电池

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814959/bq28z610evm-532-configure-for-a-single-cell

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ24105

您好!

除了在电池侧短接2p-1p 端子以支持单节电池运行之外、BQstudio 中是否需要进行任何更改以支持此功能?

当我连接一个电池组时、bqStudio 显示0%@ 3.6V。

此外、当我按下开关 S1时、监测计会暂时连接到 EV2400、但会在断开后很快连接。 CHG FET 驱动电压为1.8V (1/2电芯电压)、DSG FET 电压为0v。

没有电源或负载连接到电池组端子。

不知道我做了什么错了

谢谢、

高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将设置:DA 配置:C0位设置为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用!

    谢谢你,巴特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将监测计与 BQ24105 EVM 充电器配合使用。 我将 DA 修改为00、现在它可以将其标识为单节电池。 充电器开始通过监测计正确地为电池充电、但当充电结束时、充电电流会降至零、但充电器上的充电 LED (STAT1)保持亮起。 在另一种设置中、STAT1 LED 指示灯持续闪烁、指示出现故障。

    发生这种情况时、监测计上的 CHG 和 DSG FET 都打开。 使用 EV2400重置监测计后、充电器会显示正确的充电结束指示(STAT2 LED 亮起)。

    有什么见解吗?

    谢谢、

    高拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将其作为另一个问题发布、这涉及充电器。 他们会回答这个问题。