This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:当 EN=0时、PG 信号

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815660/tps7a7100-pg-statue-when-en-0

器件型号:TPS7A7100

大家好、

  当 EN=0时、我将 PG 上拉至 VCC、该引脚的雕像如何? 它是处于低电平状态还是跟随 VCC 信号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PG 是电压检测器的漏极开路输出。  为了在内部下拉 FET 关断时生成逻辑高电平信号、必须将输出电压上拉至一个电压;然而、用作上拉电阻的这个电压不会影响电压检测器的功能。  当 Vout 小于 Vit (pg)+ Vhys (pg)时、PG 输出将为逻辑低电平。  因此、当禁用稳压器时、PG 将为逻辑低电平。

    非常尊重、

    Ryan