This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:如何降低 LMZM23600 EN 和 Vout 之间的延迟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813381/lmzm23600-how-to-reduce-delay-between-en-and-vout-of-lmzm23600

器件型号:LMZM23600

我读了一个关于时间 EN 和 Vout 的客户问题的答案,在 iL=0.25A,V out=5.0V 时 EN 和 Vout 之间的延迟大约为5ms。 我使用 LMZM23600作为现有设计的替代设计。 LMZM23600非常适合我、因为它的尺寸很小、具有给定的 I/p 和 o/p 规格。 由于5ms 的延迟 、内置测试 失败。 是否有任何方法可以减少此延迟? 所有 I/p 和 o/p 电容器。 由于效率低下、线性稳压器占用电流。 请提供建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我解释一下您在测试中所做的工作、以及您在内置测试中遇到故障的主要问题是什么? 如果您有原理图、请附上、供我参考。 LMZM23600的负载是多少? 您是否有可能在输出端使用线性稳压器对 LMZM23600进行定序?

    我已附上 E2E 帖子、我已回答了要参考的 EN 和 VOUT 延迟时间。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取有关此内容的更新吗? 是否有任何有关故障问题的更新?

    此致、
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间没听到过你的反馈。 我假设您的问题已在您的结尾处得到解答、并将关闭此主题。 如果您还有任何疑问、请随时回复此帖子、我们将在您离开的地方重新打开该帖子。

    此致、

    Jimmy